请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8462 大家好、支持团队。
自动扭矩控制是否受衰减模式设置的影响?
当我将初始值从 Smarttune (纹波控制)更改为混合衰减60%时、自动扭矩的电流降低影响变得不那么明显。
您认为这是衰减模式设置而非另一个影响吗?
此致、
挑战
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、支持团队。
自动扭矩控制是否受衰减模式设置的影响?
当我将初始值从 Smarttune (纹波控制)更改为混合衰减60%时、自动扭矩的电流降低影响变得不那么明显。
您认为这是衰减模式设置而非另一个影响吗?
此致、
挑战
您好!
是的、它会受到衰减模式设置的影响、包括静音步进设置。 建议的衰减设置为 STRC、它还将在下降电流幅度期间最大限度地提高使用慢速衰减与快速衰减的效果、这意味着这将是最节能的衰减模式、并且应提供最低的电机可闻噪声。 您需要使用60%混合衰减的具体原因是什么?
如果您更改衰减模式、则必须重新恢复学习并重新调整自动扭矩设置、以确保正常运行。
此致、Murugavel