请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8317 我想使用8317的3V3 AVDD 线路为微控制器供电、因此、我可以仅为电路板提供电机电源、而无需为3V3单独的线路或稳压器。
根据我对数据表的理解、nSLEEP 必须置于高电平、以便使8317退出睡眠状态并启用 AVDD LDO、但 nSLEEP 由微控制器上的 GPIO 控制、因此暂时无法访问。
有没有建议的方法可以使 AVDD 活性到小鸡/蛋、最好在没有额外组件的情况下使其处于唤醒状态、或者这是预期行为吗?