This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462EVM:GUI 版本

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8452, DRV8462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1220749/drv8462evm-gui-version

器件型号:DRV8462EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8462、DRV8452

大家好、

我们正在使用 MD040E3、无法将1.0.1 GUI 软件连接到 EVM。

我们在指导手册中发现以下注意事项、我们应该使用0.1.0版本吗?

此外、如果我们用 DRV8452芯片替换 DRV8462芯片、我们应该使用1.0.1还是0.1.0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Zeming、

    如果您将预量产器件与 E3板一起使用、则需要使用0.1.0版本。

    对于生产器件、您必须使用 GUI v1.0.1和最新固件。 如果您具有 E3板、则没问题、它可能只是显示 RevID 错误、您可以根据需要根据 Rev A 原理图修复 ID 电阻。

    即使 RevID 不正确、也不应影响功能。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    感谢您的回答、也感谢您延迟回复。

    我们检查了 EVM 上的芯片、它是 PDRV8462、0.1.0版本非常适合它。

    然后我们用 DRV8452芯片替换了芯片、但1.0.1版本仍然无法使用。  

    您能告诉我为什么吗? 如果我们要使用1.0.1 GUI、我们是否需要更改 E3电路板的其他设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Zeming、

    请参阅 UG 的以下部分。

     

    此致!
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    感谢您的支持。 我可以再问一个问题吗?

    客户正在使用 MD40E3 EVM、他想知道原理图、但我们在 TI.com 上只能找到 MD040E2和 MD040A 设计文件。 您能否共享 E3文件? 或 E2和 E3相同?

    此致!
    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Zeming、

    请查看随附的原理图。

    e2e.ti.com/.../MD040E3_2800_002_29005F00_Sch.PDF

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Zeming、

    我还想说明的是、DRV8462 EVM 修订版 A 现已推出、我们建议使用最新的 EVM 进行测试。

    此致!

    Akshay