This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873HEVM:用于8873的微控制器

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873, TMS320F280025, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1234947/drv8873hevm-microcontroller-for-8873

器件型号:DRV8873HEVM
主题中讨论的其他器件:DRV8873TMS320F280025C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

大家好、这是我第一次尝试设计一个电机控制器来驱动两个有刷直流电机、每个电机的峰值电流为5A、具有电压、电流、温度和击穿保护以及用于位置反馈的双正交编码器。  

我在选择具有 UART 接口并可以根据位置和错误反馈执行控制操作的通用微控制器时需要一些帮助。 我正在尝试确定 TI MSP430系列和 C2000系列。 了解哪个控制器可与需要最少组件数的 DRV8873集成驱动器(或其他类似驱动器)充分配合、  

是否有任何推荐的使用 DRV8873或类似设计的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasim:

    我将这个主题转给微控制器团队、他们将能够帮助您选择正确的 MCU。 专家将很快与您取得联系。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasim:

    我认为、由于需要双正交编码器、C2000器件会更好。 我会将线程移动到它们上面。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasim:

    我推荐 C2000系列中的 TMS320F280025、其中包含2个 eQEP 模块和 各种通信外设。 对于参考设计、您可以利用 C2000Ware-MotorControl-SDK 中的通用电机控制实验、该实验使用 TMS320F280025 和 DRV 系列的器件来控制 PM 电机和 BLDC 电机。  

    谢谢。

    嘉兴市