This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834:步进电机电压问题

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1235597/drv8834-the-stepper-motor-voltage-issue

器件型号:DRV8834

大家好、

根据数据表第9.2.2.1节中的表6、DRV8834是否只能以6V 电压驱动步进电机? 如果要驱动10V 步进电机、是否可以在10V 下施加 VM? 或者应添加哪种电路?  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我不确定我是否正确理解了您的问题。 我假设您要问、DRV8834是否可以驱动使用10V 作为 VM 电源的10V 步进电机。 这个问题的答案是肯定的。 驱动器可处理高达11V 的电压。 如果我误解了您的问题、请更正我。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特