This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 触觉控制台:关于 EVM 固件更新程序的 DRV2667EVM-CT 驱动程序

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2667EVM-CT, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1235787/haptics-console-regarding-the-drv2667evm-ct-drivers-for-evm-firmware-updater

器件型号:触觉控制台
主题中讨论的其他器件:DRV2667EVM-CTUSB2ANY

你好  

我有用于 EVM 更新程序的大容量文件:

1) DRV2667EVM-CT 设备的哪个文件??

2)他们是否需要任何其他文件??  

3)如果需要哪一个???

如果你在这方面有任何想法,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumyajit:

    DRV2667EVM 没有固件更新。 唯一可更新的固件是 USB2ANY、该器件在 HCC 用户指南的第7页进行了介绍。

    谢谢!
    Jeff McPherson