This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Haptics 控制台:如何增加 Haptic Control Console 中的频率和电压...

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2667, DRV2667EVM-CT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1235555/haptics-console-how-to-increase-the-the-frequency-and-voltage-in-haptic-control-console

器件型号:触觉控制台
主题中讨论的其他器件:DRV2667EVM-CT、DRV2667

我随附 DRV2667EVM-CT、我将在触觉控制台软件上使用它 、但它预先安装了2000Hz 频率和电压参数。 我需要1Mhz 频率和10-120V 电压。

1) 1)可以将频率增加到1MHz 、 电压增加到10-120V。如何??

2)是否需要任何其他编程工具或硬件工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumyajit:

    不需要、HCC 是唯一需要的工具、但 DRV2667不支持1MHz 范围。 该器件设计为以数百 Hz 的频率运行。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有其他工具用于增加频率和电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在另一个硬件中用于增加频率和电压??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumyajit:

    不需要、触觉控制台是 DRV2667EVM 的唯一工具。 有关创建具有特定频率和电压的波形的高级用法、请参阅第8.4.2.1节。

    此致、
    J·麦克弗森