请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8305 我有采用 TMS320F2838*S 的 DRV8305N。
我们需要根据 SPRACT6A 设计 ADC 输入电路。
CSA 运算放大器具有2MHz 的 GBP。
根据模拟工程师计算器与图片中的问候、我应该具有最低17MHz 的 GBP 驱动放大器。
那么、我应该在 CSA 输出和 ADC 输入之间添加额外的运算放大器缓冲器吗?
或者、我应该增加采集时间? 我想使用带3.3VREFHI 的16位单 ADC
使用2MHz 缓冲器而不是17MHz 缓冲器会出现什么类型的误差?
你有什么建议我应该怎么做?
IM 设计 PMSM 电机控制器。
此致、
亚当