请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:触觉控制台 主题中讨论的其他器件:DRV2667EVM-CT
您好、专家:
我是代表客户发布此帖子。
我尝试通过 RAM 管理器和 FIFO 模式插入数据、但无法插入。 我已经尝试了很多方法,但仍然不工作。
1) 1)如何在运行 DRV2667EVM-CT 的触觉控制台中插入数据?
2)在 FIFO 模式和 RAM 管理器中插入需要哪个文件? 它将如何工作??
3)我有 MATLAB 文件、如何插入触觉控制台??
此致、
乔纳森