This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 触觉控制台:关于用于 EVM 固件更新程序的 DRV2667EVM-CT 驱动程序...

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2667EVM-CT, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1235595/haptics-console-regarding-the-drv2667evm-ct-drivers-for-evm-firmware-updater

器件型号:触觉控制台
主题中讨论的其他器件:DRV2667EVM-CTUSB2ANY

       

你好

 是否有任何人具有用于从触觉控制台更新固件的 DRV2667EVM-CT 固件文本文件?

PLZ 发送给我一个文本文件...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumyajit:

    DRV2667EVM 没有固件更新。 您要按什么按钮使 HCC 发现 BSL 器件?

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BSL 按钮它位于 USB2ANY 中 USB 连接器旁边。