This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:DRV8350 (VCP)的绝对最大额定电压

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1235502/drv8350-absolute-maximum-rated-voltage-of-drv8350-vcp

器件型号:DRV8350

我们正在检查 DRV8350的运行情况。

DRVV8350用于三相桥电路中。

DRV8350的 GND 在三相电桥电路的影响下穿过、并且 VCP 上会出现尖峰噪声。

因此、GHx 超出 VCP 引脚上的电压约1V、无法满足以下最大额定值。 (10ns)。

当 GHX 超过 VCP 时会发生什么情况?

此外、它大约为10ns 时是否可以说没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamadadai:

    感谢您在电机驱动器论坛发帖!

    超过器件的绝对最大值规格可能会导致器件损坏、因此不建议这样做。  

    此致!

    ~艾丽西亚