This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300DIPW-EVM:DRV8300

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1236530/drv8300dipw-evm-drv8300

器件型号:DRV8300DIPW-EVM

此 TPD4S009DRYR IC 在 DRV8300EVM 中的用途是什么  

如果不是应该这样做的话,是否用于欠压和过压保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimesh:

    感谢您在电机驱动器论坛发帖!

     TPD4S009DRYR 用于为以下信号提供 ESD 保护:SEN_GVDD、VSENA、VSENB、VSENC

    此致!

    ~艾丽西亚