This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316-Q1:SDO 产生脉冲

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1235596/drv8316-q1-sdo-occur-pulse

器件型号:DRV8316-Q1

大家好、

现在客户不使用到 MCU 的 SPI 链路、而是使用 EVM 测试、当上拉 nsleep 变为高电平时、SDO 中会出现低电平脉冲、您可以在下一张图片中看到测试结果。

您能解释一下原因以及对 SPI 通信的任何其他影响吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    我需要查看您提供的信息、并希望在下周中旬之前提供回复。

    此致!

    戴维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davis:

    此问题很紧急,如果 可能,我希望在客户的邮件中回送您。 ,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    我将向您发送一封电子邮件、以便进行此次客户调试。

    此致!

    戴维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    在我们继续通过电子邮件进行讨论的同时、结束此 e2e 主题-谢谢!

    此致、  
    安德鲁