This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:驱动器无法与我的执行器配合使用

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1235856/drv2605l-the-drive-doesn-t-work-with-my-actuator

器件型号:DRV2605L
主题中讨论的其他器件:DRV2605

您好!

DRV2605驱动器不能与 LRA 致动器(NFP-elv080935)配合使用。 它不断告诉我存在过流、即使我们已经增加了额外的电阻以确保电路超过阻抗阈值。 我是否需要向电路中添加电容或电感? 如果是,如何? 或者这是否是另一个问题? 支持团队已检查了我的原理图、说它遵循了参考设计、我在这里提到了。 这是我的示波器输出看起来的样子。

e2e.ti.com/.../haptic_2D00_feedback_2D00_vibration_2D00_motors_2D00_NFP_2D00_ELV080935.pdf

谢谢。  

凯伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karen:

    一些阐述问题的地方、

    要测量输出引脚两端的阻抗是多少?

    这个问题是否出现在多个器件/多个传动器上?

    示波器上的线迹代表什么?

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    示波器上是在 DRV2605驱动器的两个输出端子上进行的测量、此时驱动器正在尝试播放波形。 阻抗为7.6欧姆、但我们增加了额外的5欧姆、它仍然无法正常工作。 问题出在多个传动器上、虽然我们刚刚找到几个在我们的一些板上工作的 ERM 传动器、我们想了解 大多数 传动器为什么在常见分线板上工作。 但我们自己的设计上不行、即使电路看起来是一样的。 我们需要在电路板布局布线上具有哪些特定特性? 两个电机输出端之间的接地平面的重要性。

    谢谢。

    凯伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karen:

    您能与我们分享这两种设计吗? 如果担心隐私问题、我们可以创建私人电子邮件主题。

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我认为最好是我们建立一个私人的电子邮件线程。 我们应该怎么做呢?

    谢谢。

    凯伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karen:

    我将通过我的电子邮件地址在 E2E 上向您发送私人消息。

    谢谢!
    J·麦克弗森