This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 触觉控制台:如何在运行 DRV2667EVM-CT 的触觉控制台中插入数据...

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2667EVM-CT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1236197/haptics-console-how-to-insert-data-in-haptic-control-console-for-run-drv2667evm-ct

器件型号:触觉控制台
主题中讨论的其他器件:DRV2667EVM-CT

你好  

我尝试通过 RAM 管理器和 FIFO 模式插入数据、但无法插入。 我已经尝试了很多方法,但仍然不工作。

  

1) 1)如何在运行 DRV2667EVM-CT 的触觉控制台中插入数据?

2)在 FIFO 模式和 RAM 管理器中插入需要哪个文件?

3)它将如何工作??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumyajit:

    第8.4.2.1节介绍了如何使用 RAM Manager 来播放波形。 这些文件必须为.bin 格式。 FIFO 以十六进制形式使用

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    满足了所有的要求,但仍然不起作用? 显示错误?? 如何插入??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们的客户在尝试这样做时联系到了我们并报告了一个错误。 以下是他提供的信息:

    我尝试在 RAM 管理器中上传文件、但显示错误。

    我有2 KB 的.bin 格式文件、但仍然遇到错误。

    我希望你能进一步帮助他。 谢谢你。

    此致、
    杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    这里从客户处获取了其他错误信息、

    我希望您能进一步帮助。

    谢谢。 此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin 和 Gerald:

    您是否都支持 Soumyajit、或者此问题是否针对不同的客户?

    您能否与我分享相关的.bin 文件、以便我自己进行测试? 如果需要隐私、我们可以使用电子邮件。

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请分享您的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已在 E2E 上向您发送朋友申请。 一旦您接受、我就可以共享我的电子邮件。

    谢谢!
    J·麦克弗森