This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667EVM-CT:关于 DRV2667EVM-CT 中的模式控制

Guru**** 675350 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2667EVM-CT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1236536/drv2667evm-ct-regarding-modes-control-in-drv2667evm-ct

器件型号:DRV2667EVM-CT

团队、您好!

如果有任何人拥有 DRV2667EVM-CT 中的模式控制视频系列、以及任何人是如何工作模式的。 请告诉我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumyajit:

    很遗憾、我们没有关于 DRV2667EVM-CT 的视频系列。 我已回复了有关使用模式控制的其他主题。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对 DRV2667EVM-CT 器件和触觉控制台软件进行故障排除的任何其他方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumyajit:

    如果不知道您所面临的问题、我无法提供有关如何进行故障排除的建议。 如果这与数据插入问题有关、我可以通过电子邮件提供建议。

    此致、
    J·麦克弗森