This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:PWM 控制模式-外部电流检测

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1236701/drv8718-q1-pwm-control-mode---external-current-sense

器件型号:DRV8718-Q1

各位专家、您好!

请考虑 DRV8718-Q1应用-器件驱动4个电机 -均采用全桥模式、且具有半桥组: 一侧为3个 HB_PWM、 另一侧为1个 HB_STATIC。

电机不会同时驱动。

客户需要以0.5%的精度测量70A 峰值电流。

使用 PWM 进行控制时、是否可以在 GND (低侧感应)中以高精度测量电流?

或者是否只能选择直列式分流器感应?

客户到目前为止都认为低侧感应将不起作用、因为在续流期间、电流不会通过顶部或底部电阻浮动。

但是、您也许知道如何在 PWM 期间在 GND 中以高精度测量电流?  

我在 TI 应用手册/其他相关记录中没有找到此方面的明确确认...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="274075" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1236701/drv8718-q1-pwm-control-mode---external-current-sense ]请考虑 DRV8718-Q1应用-器件驱动4个电机 -全部处于全桥模式、并且具有半桥组: 一侧为3个 HB_PWM、 另一侧为1个 HB_STATIC。

    器件是 DRV8718还是8714 (8或4通道)?

    这种" 一侧为3 x HB_PWM、 另一侧为1 x HB_STATIC "的意思是什么? 也许发布一个原理图以便更好地阐明这一点。

    布赖恩