This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:是否存在可编程版本?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A, DRV8328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1238445/mct8329a-does-programmable-version-exist

器件型号:MCT8329A
主题中讨论的其他器件: DRV8328

   用户是否可以像其他微处理器一样对 MCT8329A 的某一版本进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    感谢您在电机驱动器 E2E 论坛上提出问题。  

    截至目前、TI 尚未提供任何能够使用户能够在换向算法固件中进行编程的"开放核心"电机控制解决方案。 但是、我们可以提供具有竞争力的双芯片解决方案、具体取决于对可编程性的期望。  

    您是否希望调整换向算法、使其超过可用的调整设置? 我建议查看我们的 DRV8328/9产品+ TI MCU 解决方案、如 C2000或 MSP。

    您是否需要处理简单的命令、例如在特定时间打开和关闭电机驱动器、或者以超出 MCT8329A 独立模式范围的特定方式打开和关闭电机驱动器? 我建议添加一个简单、低成本的通用 MCU 来处理这些命令、而无需过多支付系统 MCU 的费用。

    我们可以通过系统解决方案帮助您构建项目、具体有哪些要求?

    此致!

    罗伯特