This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:VM 压降

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1237295/drv8889-q1-vm-voltage-drop

器件型号:DRV8889-Q1

专家您好

我使用 DRV8889驱动步进电机(额定电流1A;相电阻3.0Ω;VM=12V)

在我的 opnion,中 、我认为这个芯片应该有一个恒定的电流输出、也就是确保1A 的输出电流以及 MOS 晶体管上的压降达到12V-3V=9V。

总共有2个输出、即9V * 1A * 2=18W、Tj=18W * 40℃/W=720℃,时、会出现如此高的温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中提供了一个示例计算。  结温的计算依据是器件中耗散的功率、而不是负载本身的总功率。  请参阅数据表中的此部分。

    8.2.4.1功率耗散

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan

    感谢您的答复。

    我想知道剩余电压消耗在哪里?μ V

     电机线圈两端的电压为3V,我认为它位于 MOSFET 上。

    或者 、MOSFET 的导通是否由 PWM 信号和占空比控制?

    但软件仅配置 STEP 的频率和占空比。 我们如何控制合流器的频率和占空比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件在内部处理 PWM 控制、以便在每个步进上保持一个特定的电流。  按照数据表中的表、将 STEP 脉冲发出到 STEP 输入、然后对 FET 进行 PWM、以控制每个阶跃的电流。   

    由于 FET 的 Rdson、内部 FET 上只有压降。  压降应仅为负载中的电流乘以 FET 导通电阻。

    此致、

    瑞安