This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:使用 ULC1001-DRV-FL-EVM 演示超声波镜头清洗

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV290XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1232992/ulc1001-drv290xevm-demonstrating-ultrasonic-lens-cleaning-using-the-ulc1001-drv-fl-evm

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM

您好!  

我们正在考虑使用 ULC1001-DRV-FL-EVM 演示超声波镜头清洗。 ULC1001-DRV-FL-EVM 产品页面规定:

ーー
ULC1001-DRV-FL-EVM 是一组 ULC1001-DRV290XEVM 和我们直径为20mm 的平透镜盖系统(LCS)、可搭配使用以演示超声波镜头清洗功能。
ーー

问题1:
EVM 附带的 LCS 是否包含以下所有图像?

问题2.
如果客户制造商使用 ULC、因为 LCS 是开源的、所以 LCS 是自制的、这是否正常?
或者某些第三方是否会提供 LCS?

问题3:
为了演示超声波镜头清洗、我们正在考虑通过 USB 等在 PC 上显示摄像头图像。
我的理想是下面的演示。
https://www.youtube.com/watch?v=zJQokIKyCrk&ab_channel=TexasInstruments
您能否告知我在购买 ULC1001-DRV-FL-EVM 后需要执行的步骤?

我们是 TI 直接分销商。 如果您不愿意回答此表单的问题、我也可以直接向 ULC 团队发送电子邮件。
我们期待与 ULC 团队合作、将此解决方案推向市场!

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    请在内部联系我们、我们可以回答您的问题。

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeff

    我可以给你发电子邮件吗?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeff

    您有任何更新吗?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    很抱歉耽误你的时间。 我已通过私人消息与您联系、并提供了联系信息。

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为  

    现已推出 ULC1001-DRV-FL-EVM?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young

    是的、您可以立即购买、因为 TI store 中有库存。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了 TI store、但它仍处于缺货状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了 TI store、但显示"缺货"。  如何继续购买 ULC1001-RRV-FL-EVM?

    谢谢。

    杨明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young

    说到最新的 TI store 状态、好像又卖光了。
    您必须等待该 EVM 接受补充时钟。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Young Min:  

    由于此物品包括手动制作的原型 LCS、并在储备之前经过10,000次清洁周期的可靠性测试、而且由于需求非常高、我们很难将这些物品保持库存。 我们现在有一大批产品正在开发中、因此我们预计在6月底之前重新发货。 这一次库存量要大得多、这应该会阻止它很快售完。 请在2至3周内再次查看空房情况。 有关更多详细信息、或在库存充足时被提醒、请联系 ULC@list.ti.com 索取此提醒。  

    此致、

    AVI