This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:脉冲输入停止时的电流噪声

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1236622/drv8711-current-noise-when-the-pulse-input-stops

器件型号:DRV8711

大家好、

电机停止时、电机的电流噪声很高、如何消除或改善这一点?  具体配置如下:

SPI_DRV8711_Write (0x01、0x01BA);
delay_ms (1);
SPI_DRV8711_Write (0x00、0x0E21);
delay_us (10);
SPI_DRV8711_Write (0x02、0x0011);
SPI_DRV8711_Write (0x03、0x0000);
SPI_DRV8711_Write (0x04、0x010A);
SPI_DRV8711_Write (0x05、0x0610);
SPI_DRV8711_Write (0x06、0x00A1);
SPI_DRV8711_Write (0x07、0x0000);

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    您能提供更多说明吗? 问题很模糊。 噪声看起来是什么样子的? 电流中是否存在瞬态尖峰或高纹波。 知道这将有助于我提供更好的答案。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Pablo Armet:

    感谢您的支持。

    噪声看起来是什么?

    噪音就像刺耳的声音。

    并且客户没有用于检查波形的工具、因此无法分享更多详细信息。

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    因此、问题不在于电气噪声、而在于可闻噪声。 是这样吗?

    大多数时候可闻噪声是由衰减模式引起的。 我建议客户调整衰减模式、直到可闻噪声降低。 有关衰减模式的更多信息、请访问: https://www.ti.com/lit/an/slva637/slva637.pdf

    此致、

    巴勃罗·阿梅特