主题中讨论的其他器件:MCF8316A
我安装了评估板和最新版本的 GUI。 我打开 GUI、按照说明关闭第一个对话框、然后连接硬件、在 GUI 底部显示"COM6:9600 Hardware Connected"。 我将电机电源应用到 EVM。 D1和 D4两个绿色 LED 亮起。 从左边、我点击"home"图标正下方的图标。 我选择"Connecting to the GUI"。 第3步是点击"Read All Registers"按钮。 我这么做、什么也没发生。 既没有确认对话框、也没有错误对话框。 我将示波器连接到 i2c clk 和 data。 它们均为3.3V。 如果在按下"Read All Registers"按钮之前、将范围设置为单触发器、则验证没有发生任何情况。 示波器不会触发、处理器甚至也不会尝试与 MCF8316A 通信。
现在怎么办?