This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8842:VM1V 时 nFAULT 可能变为低电平?

Guru**** 2553760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8840, DRV8842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1237180/drv8842-a-possibility-nfault-becomes-low-at-vm1v

器件型号:DRV8842
主题中讨论的其他器件:DRV8840

尊敬的专家:

我的客户正在评估 DRV8840和 DRV8842、他们对 nFAULT 有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

某些 VM 器件在提供1V 电压时 nFAULT 会变为低电平。

您能否告知 VM 电压的条件 nFAULT 变为 L。

~数据表、VM 的最小工作电压为8.2V 最大值:45V。
另一方面、VM 欠压锁定电压的典型值:7.8V ~最大值:8.2V。

*我认为电机驱动器在电压约为1V 时将无法将 nFAULT 拉至低电平(不运行)。

 nFAULT 可能在 VM1V 变为 L 吗?

系统行为

打开器件电源后、控制电机驱动器控制系统信号的电源(3.3V 系统)将立即开启。

・Ω nFAULT kΩ CPLD 并由 CPLD 上拉至3.3V 系统(几十至几百 μ A)。

给设备上电后、应在特定的时间向 VM 提供・24V 电压、但在此之前会向 VM 提供大约1至1.1V 的低电压。

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    驱动器将进入欠压锁定状态、当 VM 电压低于数据表中指定的~7V 时、会将 nFAULT 拉至低电平。

    您观察到的是正常和预期的操作。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    某些 VM 器件在提供1V 电压时 nFAULT 会变为低电平。

    您能否告知 VM 电压的条件 nFAULT 变为 L。

    ~数据表、VM 的最小工作电压为8.2V 最大值:45V。
    另一方面、VM 欠压锁定电压的典型值:7.8V ~最大值:8.2V。

    *我认为电机驱动器在电压约为1V 时将无法将 nFAULT 拉至低电平(不运行)。

     nFAULT 可能在 VM1V 变为 L 吗?

    系统行为

    [/报价]

    " 在 VM1V 上 nFAULT 可能会变成 L 吗?"  

    知道答案有多重要? 很显然、由于 VM 低于7.8V、因此 nFAULT 较低并不是大意外。 无论 DRV8842是否能够在 VM=1V 时将 nFAULT 引脚拉低、逻辑是正确的、那么问题出在哪里呢?

    换句话说、由于 VM=1远低于8.2V 的最小工作电压、任何人都不应感到意外、因为 nFAULT 是开漏或被拉至低电平、因为工作电压 VM 在规格之外是无效的。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pablo 和 Brian、

    感谢您的答复。

    我知道、当 VM 低于最小电压(8.2V)时、nFAULT 可以是高电平或低电平。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市