请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8316Z 大家好、
我 是否可以知道 MCT8316Z 的 PWM 引脚能否设置为100%占空比的高电平?
此致、
安妮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Annie:
感谢您在电机驱动器 E2E 论坛上提出问题。
MCT8316Z 器件包含一个 mΩ 三相桥配置的集成式100m Ω(高侧和低侧 FET 组合的导通状态电阻) NMOS FET。 电荷泵加倍器可在宽工作电压范围内为高侧 NMOS FET 提供适当的栅极偏置电压、此外还提供100%占空比支持。 内部线性稳压器为低侧 MOSFET 提供栅极偏置电压。 该器件具有三个 VM 电机电源引脚、这些引脚连接在一起以提供电机电源电压。
请告诉我这是否解答了您的问题!
此致!
罗伯特