您好、第一次遇到使用 DRV88890-Q1EVM 的应用程序。 此应用使用4个可被独立移动的传动器。 我的问题是:运行 DRV8889的软件是否支持最多4个驱动器? 或者我需要四个运行的软件实例吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、第一次遇到使用 DRV88890-Q1EVM 的应用程序。 此应用使用4个可被独立移动的传动器。 我的问题是:运行 DRV8889的软件是否支持最多4个驱动器? 或者我需要四个运行的软件实例吗?
您好、Rhyan:
感谢您发帖、感谢您关注 DRV8889-Q1EVM。 桌面 GUI 应用程序仅在计算机中运行一个实例。 它将仅支持一个 DRV88890-Q1EVM。 通过使用 TI 云链接 https://dev.ti.com/gallery/view/MotorDriversBSM/DRV8889-Q1/ver/1.1.7/、使用基于浏览器(Chrome)的 GUI、可以使用同一计算机控制第二个 DRV88890-Q1EVM 。 要访问云版本、您必须先使用 myTI 帐户登录 TI GUI Composer 库 https://dev.ti.com/gallery/。 因此、使用一台计算机最多只能同时运行两个 EVM。
每个 EVM 都将具有 一个分配的串行端口、可以使用 Windows 设备管理器来验证该端口-请参阅下面的。
请确保使用相应 GUI 的"Options > Serial Port"菜单为每个 GUI、一个桌面应用程序和一个浏览器选择适当的 COMx 端口-请参阅下面。
可以使用同一超链接打开多个浏览器 GUI 应用、但不能同时激活。 激活 EVM 后、可以 通过点击以下代码段中所示的连接图标来断开基于活动云的 GUI。 若要重新激活、单击同一图标将建立连接。 仅当断开其余基于浏览器的 GUI 时、连接才会成功。

我希望这能满足您的要求。
此致、Murugavel