This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8428:DRV8428启动问题

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8428EVM, DRV8825, DRV8428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1231445/drv8428-drv8428-startup-issue

器件型号:DRV8428
主题中讨论的其他器件:DRV8825

e2e.ti.com/.../drv8428_5F00_tssop_5F00_sch_5F00_rev0_5F00_23_5F00_apr_5F00_23_5F00_knts.pdf

这是 RAM。我们将电机驱动器从 DRV8825迁移到 DRV8428、我们开发了 DRV8428EVM、但我们为 DRV8428制作了单独的 PCB。 我们无法运行电机。 IC 似乎状况良好。  

我附上了 PCB 的原理图。 如果有任何变化、您能否确保? 我们需要知道……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是一个美国假期。  团队明天会作出回应。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAM:

    确保通过 en/nFAULT 引脚正确启用驱动器。 第 7.3.7.1节 EN/nFAULT 引脚和相关的 图7-15。 EN/nFAULT 引脚说明了此引脚的用途。 此外、请确保 nSLEEP 引脚处于适当的逻辑电平电压。 请参阅 表7-8。 功能模式汇总。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAM:

    我希望您能够解决这个问题。 如果没有其他问题、请关闭此主题。 谢谢。

    此致、Murugavel