This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:VDS_LVL 偏差

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1238143/drv8714-q1-vds_lvl-deviation

器件型号:DRV8714-Q1

大家好、

我有一些客户关于 DRV8714-Q1数据表中 VDS_LVL 偏差的问题:

1. VDS_LVL 和 V_PVDD/Tj 之间是否存在相关性?

2.您能否提供 VDS_LVL-V_PVDD 图和 VDS_LVL-Tj 图?

 客户担心、根据他们的估算、过流范围在 VDS_LVL 和 MOSFET Rdson 偏差上的最小30A~max170A、这 在客户的用例中不是实际范围。

谢谢!

郑木伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,郑三

    我们没有要共享的数据。 该规格包括温度和 PVDD 相关性。

    此致

    森田真也