This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8452:OCP 抗尖峰脉冲时间

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1238071/drv8452-ocp-deglitch-time

器件型号:DRV8452

大家好、  

您能告诉我 OCP 抗尖峰脉冲时间的最大值和最小值吗? 数据表仅提供典型值、我们需要最小值和最大值作为参考。

此致!
泽明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Zeming、

    感谢您的提问。 让我向我的团队核实这一点。

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="452962" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1238071/drv8452-ocp-deglitch-time 能否告诉我 OCP 抗尖峰脉冲时间的最大值和最小值? 数据表仅提供典型值、我们需要最小值和最大值作为参考。[/报价]

    您好!

    这是一个好问题、但知道 OCP 抗尖峰脉冲时间的最小值和最大值后、您将如何处理? 对我来说、在实际应用中导致 OCP 的事件的持续时间将是抗尖峰脉冲时间的许多倍。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Zeming、

    以下是抗尖峰脉冲时间:

    tOCP = 0b: 最小值= 1.13us |典型值= 1.2us |最大值= 1.27us

    tOCP = 1b: 最小值= 2.12us |典型值= 2.2us |最大值= 2.28us

    请记住 Brian 关于实际应用中 OCP 的观点。

    此致!
    阿克沙伊