This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353F:DRV8353FHRTAR 停止正常工作-栅极波形问题

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1233740/drv8353f-drv8353fhrtar-stopping-working-properly---gate-waveform-problem

器件型号:DRV8353F

我正在使用 DRV8353FHRTAR 驱动器开发一款适用于 BLDC 电机的48V 至58.4V 电压范围的控制驱动程序。 但是、我在测试过程中遇到了一个我尚未能够识别的问题。 请允许我在下面提供详细说明。

最初、电机工作正常。 但是、在开发过程中、我发现它开始间歇性地显示 nFault 信号、该信号快速闪烁。 这促使我调查并找到问题来源。

我接着使用示波器测量电机相位(U、V 和 W)以及 nFault 引脚。 我注意到、nFault 信号仅在第 V 相激活期间有效。 为了进一步研究、我在 V 相、V 相的高 MOSFET 栅极和 DRV8353FHRTAR 的 INHA 引脚上测量了波形。

很明显、信号是通过 INHA 引脚上的正确方波到达的。 然而、通过 GHA 引脚向晶体管栅极发射的波形似乎失真。 为了验证这一点、我更换了电机并测量了其他相位、确认只有 V 相出现了此问题。

请在下面找到我已经识别的示波器测量值和波形:

我希望这一解释澄清了情况、并清楚地了解我所面临的问题。