附加文件包含原理图(2个电机转轮 PW/DW)和 setting.e2e.ti.com/.../I2C_5F00_Register_5F00_DRV10975.txt
e2e.ti.com/.../6562.Main_5F00_BD-_5F00_-P07_5F00_DRV10975-_2D00_-PW-_2600_-D.pdf
DUT 在 环境温度(25度)下运行90S/关闭20S 上电测试、我们发现 DRV10975故障:0x1 (错误率1/2124)
误差率为14/99。 我们测得的电流2.54A 或3.04 <3.2A (HWiLimitThr [2:0])无法触发故障代码。
锁定0 故障的触发时间是多少? 在这种情况下、 我们需要什么来确认参数设置?


附加图片是 25 度条件电流波形。
图片1: LOCK 0 =0x1、测得的电流为 3.04A
图2: 上电15秒后锁定0 =0x1。