主题中讨论的其他器件:DRV8876、DRV8874
大家好!
我在以下 PH/EN 控制模式配置中独立使用 drv8876:

在下面的原理图中、我将向您展示我的设计:

在 PH/EN 模式下、DRV8876应从"上电"开始工作。
我使用 PH/EN ,因为我只有来自另一个设备的 PWM 信号 。
*我将 PMODE=GND 连接(选择 PH/EN 模式)。
* I tied nSleep =高电平 (Out1和 Out2已启用)
问题:
问题是、 如果我将 nSleep 绑定到+5V、DRB8876的输出(OUT1和 OUT2)不会正常工作。
我认为这是因为 nSleep 在选择 PMODE 信号时需要一个低脉冲?
因此、我将 R1/C19组合设置 为 nSleep、以便在上电后生成低脉冲至 nSleep。 将其放置仅用于测试目的。
当我没有随后更改 nSleep 引脚状态的可能时、是否有其他方法可以从上电选择 PH/EN 模式?
提前感谢
沃尔夫


NSleep 连接至3.3V
NSleep 连接到 RC 延迟