This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231A:半桥配置

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8231A, DRV8876

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1238682/drv8231a-half-bridge-configuration

器件型号:DRV8231A
主题中讨论的其他器件: DRV8876

大家好、

 

DRV8231A 是否支持半桥配置?

 

此致、

黑海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、


    DRV8231A 不能单独驱动半桥。
    如果您对该功能感兴趣、与 DRV8231A 类似的器件是具有您所需特性的 DRV8876:独立半桥控制。


    此致、
    查亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaya:

    明白了、谢谢!