This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251AEVM:DRV8251AEVM

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, MSP430F2617, MSP430F2618, DRV8251AEVM, MSP430FR2100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1236308/drv8251aevm-drv8251aevm

器件型号:DRV8251AEVM
主题中讨论的其他器件:MSP430F2618、MSP430FR5969 、、 MSP430FR2100、MSP430F2617

我正在尝试 使用 MSP430FR5969 LaunchPad 和 CCS 以及下载的 DRV 评估板固件(slvc831.zip)对 DRV 评估板进行编程、但不断获得以下错误:"MSP430:连接到目标时发生错误:目标设置(MSP430F2618)与实际目标类型不匹配(MSP430FR2100)"。  我是否需要将 CCS 中某个位置的设置从 MSP430F2618更改为 MSP430FR2100?  其中?  我认为 DRV8251AEVM 上有 MSP430FR2100、但我不知道为什么 CCS 会认为它有 MSP430F2618。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您能否提供有关如何将 LaunchPad 连接到 DRV8251AEVM 的示意图?

    我认为问题是 Launchpad 上的 MSP 和 DRV8251AEVM 上的 MCU 相互冲突、CCS 无法读取正确的 MCU。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    。  我尝试上传照片(拖放)、但该 帖子似乎不想接受它。  我还试图将图片附加到您的电子邮件,并回复它,但地址是一个非常接近的,并由于过大返回未送达.  但是、我按照 DRV8251AEVM 用户指南中的说明从 LaunchPad 上取下 MSP430FR5696。  已购买并将直角4引脚连接器焊接至 LaunchPad 的 J21以连接 DRV8251AEVM 板的 J6、并根据用户指南正确设置 LaunchPad 上的跳线。 该视频介绍了如何在用户希望时定制固件、并指示购买 MSP430FR5969 LaunchPad 对 DRV8251AEVM 电路板上的 MSP430FR2100进行重新编程。  我复制到此帖子的错误消息底部有三个按钮(取消、重试、忽略)。  我终于尝试忽略了,它似乎只是继续和编程板,它在 main 中断。  我能够继续执行、暂停、单步执行和其余所有操作、因此我认为自己很好、但担心我在 CCS 中以某种方式为目标选择了错误的设置。 我不知道错误消息中的 MSP430F2618来自何处、因为这两个电路板上都没有该处理器、也不(我假定)任何固件文件都会引用它。

    感谢您提供的任何说明, John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、我从 TI 网站下载了 DRV8251AEVM 评估板的固件(slvc831.zip)。  我解压缩到一个个人文件夹并附加了一个文件夹内容的屏幕截图、其中显示了"Target Configs"文件夹中的 MSP430F2617.cmd 文件和 MSP430FR2100.cmd 文件。  这肯定是为什么在将工程导入 CCS 后、我收到了最初的错误消息。  如何解决此问题?

    e2e.ti.com/.../ExtractedFirmware.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的讲解。 您是否可以尝试以下操作:

    1) 1)在 CCS 工程中:删除文件 MSP430F2617.ccxml、或直接从工程中删除。

    2) 2)检查设备管理器并确保您的驱动程序没有错误

    3) 3)查看以下文章、了解更多调试提示:

    e2e.ti.com/.../148968.aspx

    e2e.ti.com/.../212083.aspx

    如果都失败了、我将重新启动计算机、创建一个新项目、确保在项目设置期间选择了正确的器件、然后重试。  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo:

    感谢您的建议。  我会尝试所有这些方法。  但是、您提供的两个链接会将我带到"Page not found"。  您试过这些链接吗?  也许我做错了事。  我必须登录 E@E 才能正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:

    第二个链路损坏。 它可能被删除。 我从其他 E2E 主题复制了链接。 第一个链接会正常工作。

    请告诉我这些建议是否有效。

    -巴勃罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我似乎对第一个链接有很多麻烦。  它是黑色文本而不是蓝色文本、因此我无法单击它。  您能否提供整个路径以便我可以复制并粘贴它。  谢谢、Pblo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:

    链接如下: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/148968/error-initializing-emulator-could-not-find-msp-fet430uif-on-specified-com-port

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    有任何来自您身边的更新吗?  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特