主题中讨论的其他器件: LMC555、 DRV8210
大家好、
客户想知道 Spice 模型可在哪里下载到 DRV8836中? 他们需要在 Multisim 进行电路仿真、但找不到 DRV8836。
谢谢。
此致、
切里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Pablo Armet :
感谢您的支持。

1) 1)您可以帮助分享上述系统方框图的参考电路图吗? 中间的逆变器规格是什么?
2) 2)此外、客户希望将 LMC555频率设置为100Hz、占空比为50%。 电阻应设置为多少?
3)以及是否有其他方法可以使用 DRV8836控制 MOS?
谢谢。此致、
切里
您好、Cherry:
Unknown 说:1)您能帮助分享上面系统方框图的参考电路图吗? 中间的逆变器规格是什么?
您指的是哪种逆变器?
2)此外,客户还希望将 LMC555频率设置为100Hz,占空比为50%。 电阻应设置为多少?
您指的是什么阻力? 是否有电阻器将555计时器配置为在50%占空比下生成100kHz 频率?
3)是否有其他方法可以使用 DRV8836控制 MOS? [/报价]如果客户只想通过集成 BDC 驱动器驱动外部 MOSFET、DRV8210是不错的选择、而不是 DRV8836。
此致、
巴勃罗·阿梅特
尊敬的 Pablo Armet:
您指的是哪款逆变器? [/报价]
部件是否为红色的逆变器?
您提到什么阻力? 用于配置555计时器以在50%占空比下生成100kHz 频率的电阻器?可以。
[/quote]如果客户只想使用集成 BDC 驱动器驱动外部 MOSFET,DRV8210是替代 DRV8836的不错选择。 [/报价]他们希望 使用 DRV8836的两个半桥独立控制充电和放电、以实现控制 MOS 的目标。 哪种器件是更好的选择?
谢谢。此致、
切里
您好、Cherry:
关于逆变器(非门控)、可以只翻转逻辑、但不向 ENBL 引脚提供任何电流
关于555计时器、我无法判断电阻值是否合适、因为我不支持此器件。 如果这是 TI 器件、您可以联系负责支持此器件的团队。
他们希望 使用 DRV8836的两个半桥来独立控制充放电,以实现控制 MOS 的目标。 哪个设备更适合?
我不建议使用这种方法、因为存在从 OUT 引脚通过内部路径到 GND 的泄漏路径。 这会导致流经外部 FET 栅极的电流放电至 GND、并防止 FET 导通。 我建议仅将 FET 栅极连接到一个半桥输出、并在低侧和高侧 FET 之间切换。
此致、
巴勃罗·阿梅特