This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8910-Q1:更新了 OUT 引脚的时序

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8910-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1239847/drv8910-q1-update-timing-of-out-pins

器件型号:DRV8910-Q1

您好!

我想确认 DRV8910-Q1上 OUT 引脚的更新时序。

它具有10通道高侧或低侧开关。 我的客户希望仅将其用作高侧开关。
是否可以同时更新(打开或关闭)所有这些10通道输出引脚的状态?

根据寄存器映射、对 Ch1-CH4、Ch5 -Ch8和 Ch-Ch10进行分组。

因此、我想可以同时更新 CH1-4等同一寄存器组中的4个通道、但 CH1和 Ch5等其他组中的通道无法同时更新。

我的理解是否正确?

此致、
奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBA,

    您的理解是正确的。  一次只能对一个 CTRL 寄存器进行写入、因此该寄存器中的所有通道都将在写入命令开始后更新。  其他必须等待、直到下一个写入命令出现。  延迟不应超过器件支持高速通信的长度。

    此致、

    瑞安