This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3205-Q1:通过 SPI 问题读取和写入寄存器

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-RM57L, DRV3205-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1240774/drv3205-q1-reading-and-writing-registers-via-spi-issue

器件型号:DRV3205-Q1
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL2-RM57L

您好!

我目前在尝试通过 SPI 使用 LAUNCHXL2-RM57L 开发板读取 DRV3205-Q1 (EVM)的寄存器时面临挑战。 尽管努力按照完整数据表中概述的说明进行操作、我仍然遇到器件返回值为0xFF 而不是预期响应的情况。

值得一提的是、我已在定制电路板上使用 DRV3205-Q1成功操作了 BLDC 电机、因此我认为可通过写入相应的寄存器来激活器件。 但是、我的困难在于无法读取寄存器。

鉴于上述情况,我非常感谢专家指导您解决这一问题。 如果您能为我提供全面的说明或任何能够帮助我通过 SPI 成功读取和写入 DRV3205寄存器的有价值的见解、将会带来极大的好处。

感谢您关注此事。 我期待您的答复和指导。

此致、
Taygun Tuğran ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taygun,

    此 EVM 涵盖在 NDA 中、遗憾的是、不能在 E2E 上讨论。  

    请联系您的 TI 代表、以便我们就该问题与您取得联系。

    此致、

    -亚当