大家好、
1) 1) 滑行和制动(快速电流衰减和慢速衰减)之间有何区别以及优缺点?
滑行(__LW_AT__00 μ s)电流衰减
制动(11)制动;低侧慢速衰减
2)正常工作电流为120mA、硬件堵转电流 Itrip 800mA、测量有效值为330mA、软件过流270mA。 这是否合理?
3) VM 上的电解电容器为47uF、其用途是什么? 是否可以将其删除?
4) 4)当电流超过 Itrip 时、会触发硬件保护、相应的 OUT1、OUT2如何变化? 00模式正在使用。
5) 5)以下是测得的波形、您能帮助我们回顾一下是否存在任何问题吗?

正常运行

失速时
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里