This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-Q1:关于 DRV8301-Q1拉电流

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353, DRV8301-Q1, DRV8350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1238891/drv8301-q1-regarding-drv8301-q1-source-current

器件型号:DRV8301-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8350、DRV8353

尊敬的所有人:

我们将使用 DRV8301-Q1驱动器制作电机控制卡。 我们计划对高侧和低侧使用 SUM110N06-3m9H MOSFET。

假设栅极驱动器的最大电流为1.7A、MOSFET 的 Qg 300nC、则 阈值为176ns。

我的问题是、如果我们在没有任何串联电阻的情况下将驱动器的栅极输出直接连接到 MOSFET 栅极、以加快开关速度、由于驱动器的最大拉电流为1.7A、这是否会对驱动器造成任何损坏?
MOSFET 的总 Qg 约为300nC。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹麦语,

    感谢您在电机驱动器论坛发帖!

    Unknown 说:
    考虑到 MOSFET 的栅极驱动器最大电流为1.7A、Qg 300nC、 稳压器的噪声为176ns。

    使用 FET 的 Qgd 计算 Trise、对于您选择的 MOSFET、该 Qgd 为45nC

    因此、在给定 IDRIVE 值和 MOSFET Qgd 的情况下、上升时间将是26.47ns、速度非常快。

    我建议您在应用中使用较新的器件、如果您在选择方面需要帮助、请随时告诉我。

    此致!

    ~艾丽西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alicia:

    感谢您的答复。 那么、这段短暂的上升时间会导致振铃和 EMI 问题? 我们是否可以通过增加串联电阻来限制电流以增加上升时间?  

    非常高兴您能帮助我选择本用例中的新器件。 还要求您帮助我的司机的选择标准?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹麦语,

    如此快速的上升时间将导致振铃和 EMI 问题?

    没错、如果上升时间过短、则会导致振铃和 EMI 问题。

    我们能否通过增加串联电阻来限制电流以增加上升时间?  [/报价]

    使用栅极 电阻器有助于降低压摆率、这实际上会增加上升时间。

    选择驱动器时需要考虑以下因素:

    • 功率、电流和电压要求
    • 您是否希望集成控制器件
    • 驱动有传感器与无传感器器件

    无刷直流电机驱动器注意事项和选择指南

    如果您能向我提供上述信息、我可以帮助您选择驱动程序

    此致!

    ~艾丽西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alicia:

    请查找详细信息

    电压范围:高达60V。 总电流要求高达200A

    我们更倾向于使用基于 FET 的外部解决方案、

    无传感器器件

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹麦语,

    电压范围:最高60V。 [/报价]

    需要澄清的是、您是说您系统的电压轨是60V、还是您预期电压的最大电压是60V?

    此致!

    ~艾丽西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alicia:

    系统的电压轨为50V、60V 是最大电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹麦语,

    根据您的电压要求、我推荐 DRV835x (DRV8353具有集成式 CSA、而 DRV8350不集成 CSA)、因为它的最大绝对电压为100V、并且可通过 SPI/硬件调节 IDRIVE、具体取决于您选择的型号。  

    此致!

    ~艾丽西亚