This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8824-Q1:电机驱动器热关断

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1240437/drv8824-q1-motor-driver-thermal-shutdown

器件型号:DRV8824-Q1

您好!

 我们的要求之一是进行测试以检查过流保护(OCP)和热关断(TSD)。 如何对其进行仿真、 使 nFAULT 引脚变为低电平。 请帮助我们解决这个问题。  

此致

Saravanakumar D  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 OCP、输出必须短接至 GND 或电源。  否则无法强制器件进入 OCP。

    对于 TSD、可选择最大满量程电流以使器件进入热保护状态。  或者、可以使用强制热空气等外部方法来提高环境温度、从而产生 TSD。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

             我们尝试了外部方法、在200°C 下使用温控热空气枪强制热空气、但 nFAULT 引脚未驱动为低电平。 您能解释一下如何尝试第一种设置满量程电流的方法吗?

    此致

    Saravanakumar D          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OCP 规格可以在数据表中找到。  只要接地短路或电源短路超过5A、器件就会报告故障。  它可能会在电流达到1.8A 时跳闸。

    此致、

    瑞安