This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2901:ULC1001的固件、具有 USB2任意接口适配器的 DRV2901接口。

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510, DRV2901, ULC1001, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1240360/drv2901-the-firmware-of-ulc1001-drv2901-interface-with-usb2-any-interface-adapter

器件型号:DRV2901
主题中讨论的其他器件: ULC1001、MSP430F5510、 USB2ANY

亲爱的先生们,


感谢您的配合。
我们已在 TI 网站上购买了 ULC1001、DRV2901、并且将立即购买 USB2任何接口适配器。 还可以从 TI 的安全软件下载您的软件。

我们将使用软件测试 MSP430F5510与 USB2任意接口适配器的连接。

您是想推荐我们一种用于上述设置的编译软件(固件)还是要下载的资源站点。

我期待能听到更多信息。

 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我不确定您在这里要找什么。 USB2ANY 在插入 PC 后将使用最新固件进行更新。 有许多相关链接(示例)。

    可以通过 SBW 引脚对 EVM 上的 MSP430进行编程–说明位于用户指南中、FW 可在安全资源上获取。

    此致