This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:MCF8316A1VRGFR 不可焊接

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1241446/mcf8316a-mcf8316a1vrgfr-cannot-be-soldered

器件型号:MCF8316A

大家好、

订单号:T04194332

器件型号:MCF8316A1VRGFR

订单数量:5件

根据客户的反馈、这个芯片不能焊接。

向电路板施加助焊剂、用热量吹气、并将温度调节至250度。 这种情况下芯片会自动复位拉直、但是客户表示出了故障。 规格中未指定焊接温度。 在引脚上没有明显的氧化问题。  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里