This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:DRV2700可输出0至150V/20mA

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV2700EVM-HV500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1241566/drv2700-drv2700-can-output-0-to-150v-20ma

器件型号:DRV2700

您好!

我的客户正在寻找可满足以下要求的压电式驱动器。
DRV2700能否输出0至150V 电压、而不是+/-100V 电压?
VIN = 0V 至10V
VOUT = 0至150V
Iout = 20mA (最大值)

此致、

平野健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    DRV2700的输出范围为0V 至105V 或+/-100V。如果您想输出0V 至150V、 您可以看到 DRV2700EVM-HV500、它可以输出0到500V。DRV2700最大输入电压为5.5V、这是我们目前用于压电式驱动器的最高输入电压。

    此致、

    悉尼诺斯卡特