This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8424:Dev8424控制

Guru**** 1916930 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8424, DRV8462, DRV8424EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1241022/drv8424-dev8424-control

器件型号:DRV8424
主题中讨论的其他器件: DRV8462

您好!

 我的客户正在测试 Drv8424和 drv8462 EVM、方法是将他们的 ASIC 与  nSLEEPENABLEDIR、STEP、M1M0和 VREF 配合使用。 测试 DRV8462 EVM 可以、但控制 DRV8424 EVM 有问题:无法驱动电机驱动器、无法控制、但可以感觉电机振动小。 是否有任何建议可供其参考以检查其控制信号? (使用板载 control/GUI 是可以的、而且它们不会控制衰减信号)。 感谢您的友好帮助。

点此恭敬、

G·滕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    该 EVM 开箱即可正常工作。 您能否确认 GUI 是否能够成功连接到 EVM? 什么是 VREF/IFS 设置? 该电压也可以在接头上测量。 可以在位于 EVM 中间的行接头上测量所有其他信号。 使用了哪个版本的 GUI、是基于云的应用还是桌面应用?

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

     可以使用 GUI 来控制 DRV8424EVM。 我将请客户提供相关波形供您参考。 谢谢。

     BTW、控制 DRV8424和 DRV8462是否有区别?

    此致、

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    与 DRV8424EVM 相比、DRV8462具有更多的功能。 虽然 GUI 的基本步进电机控制部分类似、但 DRV8462具有若干高级特性。 请参阅 EVM 用户指南以及器件数据表。 谢谢。

    此致、Murugavel