This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:DRV8889-Q1

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1242064/drv8889-q1-drv8889-q1

器件型号:DRV8889-Q1

您好!

我正在尝试使用 DRV8889-Q1 IC 驱动步进电机。 我对此有几个疑问、请说明。

1.必须定义 SLEEP 引脚状态(拉至高电平)才能正常工作,或者可以悬空

2.对于 VREF,Vcc 可以由外部(板载)电源提供或只能由 DVDD 驱动。

3.479nF 在 DVDD 下建议使用10V 电容器。 我可以使用具有相同电容额定值的更高电压电容器吗? 它离我的 IC 有一点远(大约10毫米)、那没问题吗?

4.如果我使用外部直流稳压电源驱动负载、我真的需要一个大容量电容器吗? 如果是、则说明位于哪个引脚1或8上。

5.在技术数据表中、建议在 VSDO 引脚使用的电容器.1uF、但在相同的数据表中、当我进入 PCB 布局时、显示的电容器为.01uF。 对驱动负载真的很重要吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munesh:

    感谢您通过此论坛进行联系、并感谢您关注 DRV8889-Q1。 我在下面的回答顺序与您的问题相同。

    1. nSLEEP 引脚的内部下拉电阻为200kΩ Ω、请参阅 数据表的图7-16。 必须使用控制器将 SLEEP 引脚拉至高电平、或者可将其永久从外部连接至逻辑高电平。 它无法悬空或 无法连接到 DVDD、否则器件将无法退出睡眠模式。

    2.Vref 可由以 GND 为基准的外部电源提供。 您可以下载 EVM 原理图、其中 VREF 由外部 MCU 提供。

    3.建议使用470nF 10V 电压、因为电容是在工作电压下指定的。 只要电容值满足并且使用稍高的额定电压没有问题、 越靠近 IC 越好。 10cm 还不错。

    4.无论哪个引脚从电源电压获得第一个连接。 如果电源的引线足够短、而电源的输出端具有足够大的电容器、则大容量电容器可以减小到47 μ F 左右。 请参阅数据表第67页的第9.1节。

    5.对 VSDO 使用0.1uF。

    此致、Murugavel