This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8823EVM:忽略 MSP430是否可以工作?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8823EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1242201/drv8823evm-ignore-msp430-is-workable

器件型号:DRV8823EVM

您好、支持团队

我们可以使用 DRV8823EVM、但 MCU 是另一种解决方案。

如果忽略 MSP430、EVM 可以工作?  有任何副作用吗?

我们只需连接(SCS、SCLK、SDATA)引脚

如果有、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    为避免与外部控制器发生冲突、需要断开 SCS、SCLK 和 SDATA 之间的连接。 如果您不关心从 MSP430到 DRV 的其他信号、您可以物理地切断走线、或从 PCB 上移除 MSP430。 请记住、如果您移除 MSP430、则需要通过外部控制器提供这些信号。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特