This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:12V、5W 电机时的典型浪涌电流值。

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1242163/drv8912-q1-typical-inrush-current-values-with-a-12v-5w-motor

器件型号:DRV8912-Q1

尊敬的 TI 团队:

我们的应用通过使用 电机5W 的电机提供给12V 的 DRV8912-Q1、我们根据典型应用使用去耦电容值、还使用外部电阻器而非47uH 电感器进行调节。

在测试期间、我们发现浪涌电流高达13A 、持续时间为165us、该值对于浪涌电流是否适合应用? 如果不是、您能否分享 5W、12V 电机的限制或预期浪涌电流值?

同样、非常感谢为改善这种超出规格的浪涌而提供的任何建议、遗憾的是、我们的应用中没有选择软启动或 集成负载开关、因为需要鉴定、因此目前、 寻求运营改进、或确定是否是真正的问题。

正在寻找您的反馈。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:请删除此问题、由于器件型号不正确、我将使用正确的参考文献创建新帖子、在此深表歉意。