This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02014:将 Wolfspeed 300kW 逆变器升级为 TIDM 牵引逆变器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1241238/tidm-02014-upgrade-wolfspeed-300kw-inverter-to-tidm-traction-inverter

器件型号:TIDM-02014

大家好、我公司已经购买了超过12款 Wolfspeed 300kW 逆变器、我们最近注意到了新型 TIDM-02014牵引逆变器。

我想知道、将现有设计修改为这种新的牵引逆变器需要什么。

我们目前有12个升级/更新的理想候选项。

还想知道电机控制方法是否是空间矢量控制。

感谢您提供任何建议/帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Wills:

    要升级 Wolfspeed 300kw 逆变器、您只需从 TIDM-02014安装新的 PCB 板即可。 对于每个逆变器,它需要 1块控制板、3块栅极驱动器板和1块 MCU 控制卡。

    电机控制 方法 为 FOC+ SPWM (具有三次谐波注入)。 algrithtom 具有与 SVPWM 相同的性能,但更容易实现。