This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:电机断路时序规格

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1241162/drv8718-q1-motor-break-timing-specification

器件型号:DRV8718-Q1

团队、您好!

我的客户正在 使用 DRV8718S、他对该 IC 的电机制动功能有疑问。 此 IC 的数据表指出、断电制动开启时间为13us。

 

这是一个非常精确的时间吗? 设计中是否有任何注意事项不超过该值? 此数据表仅列出了典型值;此导通时间的最小值和最大值是多少? OEM 需要此信息、我需要将其放入"最坏情况电路分析"中。

我的第二个问题与 DRV8718S 和 DRV8245 IC 都有关。

当暴露于负栅源偏置电压时、该器件是否会失去对栅极/输入信号的控制。  当器件存在开路(栅极/输入接近零伏(命令关闭)、并且通过用于开路检测的输出端的电流源将源拉高、或者电源/输出对电池短路)时、通常会发生这种情况。  是否会发生离子迁移而导致 VT 漂移、从而在栅极/输入关闭时允许器件部分导通?

 

非常感谢。

约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef、

    感谢您的提问。 我将在星期一之前与您联系并提供回复。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef、

    断电制动接通时间的范围为13µs μ s 至16µs μ s。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特