主题中讨论的其他器件: DRV8714-Q1、DRV8718-Q1
您好!
我正在尝试弄清楚当在下面原理图所示的配置中使用 DRV8876的 OUT1电源时为什么会短路。 输出端有一个 TVS 二极管、连接在 OUT1和 OUT2之间、用于抑制螺线管产生的反电动势。 经过几个上电周期后、DRV8876 OUT1会以某种方式短路。
这不是 TVS 二极管的建议设置吗? 我已经尝试使用标准二极管来代替 D4、D4的阴极被连接至 OUT1电源、而阳极被连接至 OUT2。 在该配置下工作正常、到目前为止没有出现故障。
请查看原理图、并告知我您的反馈。
谢谢。