This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:在硬件配置模式下、如何解决在驱动6个 PWM 通道时 nFAULT 引脚检测到低错误电平的问题?

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1239304/drv8323-in-the-hardware-configuration-mode-how-to-solve-the-problem-that-the-nfault-pin-detects-an-error-low-level-when-driving-6-channels-of-pwm

器件型号:DRV8323

大家好、

该芯片使用24V 稳压电源来控制无刷电机 BLDC。  上图中其他点的电压测量值以红色字体显示。  

其中 R30和 R31未焊接在图的左上方。  当 ARM 在加电后发送 PWM 命令时、nFAULT 引脚报告错误低电平、并且无法正常驱动电机。  

这种现象的原因是什么?如何解决?

此致、

安妮